This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:无法运行主程序断点

Guru**** 2580945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1285660/tms320f28335-main-program-break-point-could-not-work

器件型号:TMS320F28335

尊敬的专家

DSP 芯片:28335编译版本:TI v6.1.3编译版本:版本:10.1.0.00010
问题描述:在 main 函数中,断点模拟无法进入,实际程序正在正常运行。 中断点在中断函数中是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    您是否能够单步执行主代码?  

    此致、

    本·科利尔