This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376D:F2837xD

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CCSTUDIO, TMS320F28375D, TMS320F28379D, TMS320F28069F, TMS320F28335, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1286311/tms320f28376d-f2837xd

器件型号:TMS320F28375D
主题中讨论的其他器件:SysConfigCCStudioTMS320F28379DTMS320F28069FTMS320F28335C2000WARE

java.lang.NullPointerException
请访问 com.ti.common.project.core.util.CTIProjectCoreUtils.getConfigurationSettings(CTIProjectCoreUtils.java:1707)
请访问 com.ti.common.project.core.util.CTIProjectCoreUtils.getProduct(CTIProjectCoreUtils.java:1943)
请访问 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent.internal.sysconfig.SysConfigEditor.createPartControl(SysConfigEditor.java:540)
请访问 org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.createPartControl(CompatibilityPart.java:158)
请访问 org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityEditor.createPartControl(CompatibilityEditor.java:96)
请访问 org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.create(CompatibilityPart.java:365)
位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源代码)
位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源代码)
位于 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 源代码)
请访问 org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58)
请访问 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:995)
请访问 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:960)
请访问 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:140)
请访问 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:403)
请访问 org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:330)
at org.eclipse.e4.core.contextInsectionFactory.make(ContextInsectionFactory.java:202)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:91)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.doCreate(ReflectionContributionFactory.java:60)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:42)
at org.eclipse.e4.ui.workbench、renderers.swt.ContributedPartRenderer.createWidget (ContributedPartRenderer.java:132)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:995)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:659)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:763)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine2美元.run(PartRenderingEngine.java:728)
请访问 org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:712)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.lambda0美元(PartServiceImpl.java:105)
请访问 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.lambda0美元(UIEventHandler.java:38)
at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.syncExec (Synchronizer.Java:236)
请访问 org.eclipse.ui.internal.UISynchronizer.syncExec(UISynchronizer.java:133)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.syncExec(Display.java:4779)
at org.eclipse.e4.ui.workbench.swt.DisplayUIsynchronize.syncExec(DisplayUIsynchronize.java:34)
请访问 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.UIEventHandler.handleEvent(UIEventHandler.java:38)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)
请访问 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234)
请访问 org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:133)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44)
请访问 org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63)
请访问 org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424)
请访问 org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.ElementContainerImpl.setSelectedElementGen(ElementContainerImpl.java:170)
请访问 org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.ElementContainerImpl.setSelectedElement(ElementContainerImpl.java:188)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.showElementInWindow(ModelServiceImpl.java:660)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.bringToTop(ModelServiceImpl.java:624)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.delegateBringToTop(PartServiceImpl.java:787)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.bringToTop(PartServiceImpl.java:401)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.showPart(PartServiceImpl.java:1261)
请访问 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:3207)
请访问 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda9美元(WorkbenchPage.java:3097)
at org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:74)
请访问 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3095)
请访问 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3065)
请访问 org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:3048)
at org.eclipse.ui.ide.ide.openEditor(IDe.java:606)
请访问 com.ti.ccstudio.project.ui.internal.navigator.SysConfigFileOpenActionProvider1美元.run(SysConfigFileOpenActionProvider.java:101)
请访问 org.eclipse.ui.actions.RetargetAction.run(RetargetAction.java:215)
请访问 org.eclipse.ui.navigator.CommonNavigatorManager1美元.open(CommonNavigatorManager.java:183)
at org.eclipse.ui.OpenAndLinkWithEditorHelper$InternalListener.open (OpenAndLinkWithEditorHelper.Java:48)
at org.eclipse.jface.views.StructureViewer2美元.run(StructuredViewer.java:800)
请访问 org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
请访问 org.eclipse.jface.util.SafeRunnable.run(SafeRunnable.java:174)
at org.eclipse.jface.views.StructureViewer.fireOpen (StructureViewer.java:797)
at org.eclipse.jface.views.StructureViewer.handleOpen (StructureViewer.java:1116)
请访问 org.eclipse.ui.navigator.CommonViewer.handleOpen(CommonViewer.java:454)
at org.eclipse.jface.util.OpenStrategy.fireOpenEvent (OpenStrategy.Java:296)
at org.eclipse.jface.util.OpenStrategy1美元.handleEvent (OpenStrategy.Java:331)
请访问 org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:89)
请访问 org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4243)
请访问 org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1063)
请访问 org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:4060)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch (Display.java:3632)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine5美元.run(PartRenderingEngine.java:1155)
请访问 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1046)
请访问 org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)
请访问 org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda3美元(Workbench.java:644)
请访问 org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
请访问 org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:551)
at org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.Java:156)
请访问 org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:152)
请访问 org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)
请访问 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:136)
请访问 org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
请访问 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)
请访问 org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源代码)
位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 源代码)
位于 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 源代码)
请访问 org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:659)
at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:596)
请访问 org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1467)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F28375D

    您好!

    您能否解释一下如何从 SysConfig 应用程序生成代码?

    此致、

    Mounika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

    您能否解释一下如何从 SysConfig 应用程序生成代码?

    [/报价]

    您能详细介绍一下您尝试执行的操作吗?

    如果您使用的是独立的 SysConfig 应用程序、则可以在生成的文件中查看生成的代码。

    此处我已启用 GPIO、因此生成的代码将出现在生成的文件部分中。 您可以查看 board.h/.c 文件中的初始化代码、pinmux 设置等。

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保存文件并将其导入到 CCS IDE 后、无法构建代码、此时会显示默认选项。 您能否为以下微控制器提供由 SysConfig 生成的 FATFS 代码:TMS320F28069F、TMS320F28335和 TMS320F28379D?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

    我建议您使用为您的项目安装的 CCS 中的 SysConfig 进行配置。

    您可以从 C2000Ware 发布文件夹 C2000Ware_5_00_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\empty_projects 中打开一个空示例。

    此示例不支持 syscfg、为此您可以添加一个空 .syscfg 生成一个目标配置文件。

    首先导入上述路径中的空示例->导入工程后、您可以右键单击该工程并添加文件。

    现在、您可以添加空的 SysConfig 文件、并且当出现是否复制/链接的提示消息时、您可以选择链接该文件。

    现在您可以打开 .syscfg 并执行必要的配置。

    您需要在 main.c 文件中包含 board.h 头文件,并在 main 中调用 board_init()函数,其中包含在 syscfg 中进行配置所需的初始化代码。

    我将附加 main.c 文件以供参考。

    您可以创建一个空的 SysConfig 文件、该文件可以将空文本文件扩展名重命名为 .syscfg 。 (例如: emptyfile.syscfg )

    e2e.ti.com/.../0677.empty_5F00_driverlib_5F00_main.c

     TMS320F28069F、TMS320F28335器件不提供 SysConfig 支持。

    谢谢

    阿斯温