This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:将 MATLAB 嵌入式编码器代码导入到 CCS 工程中

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1287282/tms320f28379d-importing-matlab-embedded-coder-code-into-ccs-projects

器件型号:TMS320F28379D

你好。 是否可以使用 MATLAB Embedded Coder 工具套件将块从 Simulink 模型导入到 CCS 工程中、以便在 CCS 工程中开发的软件可以调用模型定义的函数?

我具体讨论了一个针对 TMS320F28379D 微控制器的 CCS 项目。 更具体地说、我有兴趣导入一个将在微控制器的 CLA 中运行的函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 Simulink/CCS 集成的问题、最好直接与 Mathworks 支持联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尽量问他们。

    谢谢。