尊敬的 Champ:
我要求为我的客户提供服务。
3.3V 电源由直流电源提供给 JTAG 14引脚接头。
目标配置中的测试连接显示"JTAG IR 完整性扫描测试已成功"。 ,当在客户自己的电路板上对新设备进行编程时,出现如下所示的错误。 JTAG 原理图也如下所示、移除了 C80和 R59。
查看客户的原理图、我们发现引导引脚(GPIO24&32)最初在闪存引导时并未拉高至1。
(1)。 我问是否 未正确设置启动引脚以启动至闪存、是否可以通过 XDS110将映像成功编程到新器件中? 或者这两者是相互独立的,而不是相对的?
(2)。 在要求客户在 GPIO24&32上同时将 PU 增至3.3V 后、由于出现以下新错误、新器件仍无法编程。 从 F2837x 等其他 C2k 系列 DS 中、有一些注意事项 获取模式的默认行为是引导至闪存。 在未编程的器件上、使用获取模式将导致看门狗重复复位、这可能会使 JTAG 连接和器件初始化无法正常进行。 对未编程的器件使用等待模式或其他引导模式。 如果 我们尝试对一个 未编程的新器件进行编程、它对 F280013x 是否仍然有效?
(3)。 要解决无法对新设备进行编程的问题,需要进行哪些故障排除或深入研究?
谢谢。此致、
约翰尼