This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:是否可以在正常模式下将 SPI 波特率配置为50MHz?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1290518/tms320f28379d-is-it-possible-to-configure-spi-baud-rate-to-50mhz-in-normal-mode

器件型号:TMS320F28379D

您好!

GPIO24-27 (SPIB)用于驱动外部 DAC。 我发现这些 GPIO 不支持 SPI 模块的 HS 模式。 因此、波特率最多为 LSPCLK/4。

在正常模式下、将 LSPCLK 配置为200MHz 以便 SPI 波特率能够达到50 MHz 是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     使用  SYSCTL_setLowSpeedClock (SYSCTL_LSPCLK_PRESCALE_1)更改 LSPCLK;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的嘉兴:

    F2837xD 上的 SPI 接口只能在特定 PINMUX 选项(HS_MODE = 1)上以50MHz 运行。 在其他 PINMUX 选项上、不能保证50MHz 运行。  请确保 查看 数据表中的非高速 SPI 电气时序 、看看这些时序是否也适用于您的 SPI 外设。 在较高速度下、可能会存在一些保持或设置时间冲突、这可能需要您使用较慢的速度-可支持的最大速度将基于此。 您还受限于 LSPCLK 分频器选项、较小的分频器可能速度太快、但8分频器将在此处支持25MHz。

    此致、

    艾里森