This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:单极 SPWM 逆变器的一些问题

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1289672/tms320f28035-some-of-problems-about-unipolar-spwm-inverters

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TIDM-HV-1PH-DCAC

请参阅设计指南:TIDM-HV-1PH-DCAC  电压源逆变器参考设计

输入:VCC DC350(24V 电池升压至350V)

输出:VAC AC220V (RMS)

调制机制
用于 PWM 生成的常用调制方案包括双极调制和单极调制。
在此设计中、选择了经修改的单极调制、其中开关 Q1和 Q2以
高频、开关 Q3和 Q4以低频开关(交流波形的频率)
合成)。

输出滤波器

长:3mH

C:2.2uF

逆变器向开关电源供电、该电源输出24V、但24V 上存在毛刺。 24V 为某些传感器供电、但传感器无法正常运行

DC 24V 波形如下图所示

SPWM 逆变器的总线电压范围为310到360V、逆变器为开环(无电压环路和电流环路)
主要系统规格: 开关频率20kHz
DC24V 和 AC220V 波形

如何消除这些电磁干扰?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好柳军

    我 不知道 这些毛刺来自何处。 交流波形看起来良好。 它可能来自220AC-24DC 转换器。  

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amir

    由市电供电时、开关电源的输出为24V 且无毛刺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好柳军

    在这种情况下、由于交流/直流转换器的切换、逆变器的交流输出会存在一定的失真。 您使用的是 TIDM-HV-DCAC 板还是不同的板? 在任何情况下、均可尝试在交流输出端使用容值更大的电容器。

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 是否有一些  关于为逆变器 H 桥选择 MOS 晶体管的技术文章? MOS 晶体管的哪些参数会影响 LC 滤波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好柳军

    我不知道有任何这样的文件。  此外、我们从未讨论过有关 MOS 晶体管和 LC 滤波器的内容。  您可能会在随附的 Excel 数据表中找到一些信息、但这些信息与 MOS 晶体管和 LC 滤波器无关。

    e2e.ti.com/.../7167.calculation.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!