主题中讨论的其他器件: C2000WARE
大家好、各团队、
感谢您检查并回答我关于 TIDM-BIDIR-400-12的问题。
我想检查一点。
我知道、将程序安装到转换器上的 controlCARD 后、无需 PC 和 USB 连接即可工作。 换句话说、它通过输入直流电压来工作。 是这样吗?
感谢您的全力支持。
此致、
Takumi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、各团队、
感谢您检查并回答我关于 TIDM-BIDIR-400-12的问题。
我想检查一点。
我知道、将程序安装到转换器上的 controlCARD 后、无需 PC 和 USB 连接即可工作。 换句话说、它通过输入直流电压来工作。 是这样吗?
感谢您的全力支持。
此致、
Takumi
尊敬的 Gus:
感谢您的答复。
谢谢你,我可以理解你说的步骤逐步。
很抱歉、但我要检查我的以下认可。 如果有一些误解、您愿意指出并展示相关说明或相关的技术文档吗?
此外、我还想知道以下内容。
我感谢你继续支持我。
此致、
Takumi
您好、Takumi:
在本参考设计中、用户还必须设置 Gui_Vlv 中的输出电压目标值、并设置 Gui_Vhv 中的输出电压 目标值、以升压模式设置输出电压目标值。 我想您要把这款器件排除在外。
如果您希望转换器能够启动/停止并能够在降压和升压模式之间切换、并且您可以在升压和降压模式下实现固定/默认输出电压目标、那么我认为一个简单的选择是为此使用一些 GPIO 和用户开关。 需要修改 HW 和 SW 才能添加此功能。 在代码中有一个小状态机、它以不同的速率运行多个后台任务、例如、您可以将 GPIO 轮询代码添加到 C 任务中。 轮询代码会根据 GPIO 状态修改 Buck0_Boost1和 start_converter。 在这种简单的方法 中、可以修复 Gui_Vlv 与 Gui_Vhv 中所需的默认值。 我建议使用 LED 来指示故障状态(过压/过流)。
如果您想要更高级的功能、例如能够在不使用 JTAG 或 CCS 的情况下从 PC 动态控制应用程序、那么 您可以向代码中添加一些通信/命令层、通过 UART 之类的程序导出/导入这些命令变量。 F28035 controlCARD 具有可以很好地实现此目的的隔离式 RS -232接口。 例如、您可以将通信代码添加到 C 任务中。 这在代码中没有实现。
这些只是建议。 这未实现。
尊敬的 Gus:
感谢您多次回复。
很抱歉、我忘了认识参数 Gui_Vlv 52 Gui_Vhv。 感谢您指出。
基于您的意见以及设计指南中写入的内容、我对与转换器的通信有4个问题。 你会介意检查一下吗?
感谢您的全力支持。
此致、
Takumi
我认识到用户可以通过修改代码来使用 USB、JTAG、UART 和 CAN 与转换器进行通信。 是否正确?
改正
我认识到用户可以通过修改代码来使用上述通信方法远程控制转换器。 是否正确?
改正
是否有除 PC 以外的任何设备用于远程控制转换器的示例?
不是专门针对此进行的。 但是、C2000ware 中有一些 LIN 和 UART 示例可用于与 C2000 MCU 进行通信。
C:\ti\c2000\c2000Ware_5_00_00\device_support\f2803x\examples\c28
转换器应用的恒定电流控制的函数是否是?
该软件可以配置为在 VCM 或 ACMC 模式下运行。 这需要在构建时指定。