This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:ADC 中继器模块:复位操作

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1293815/tms320f28p650dk-adc-repeater-module-reset-action

器件型号:TMS320F28P650DK

尊敬的 TI 支持团队:

请确认:当中继器模块被一个事件触发时 、我的意思是在 REP1CTL 寄存器的 字段触发器上描述的、属于 REP1N 寄存器的字段 nCount 加载了该字段
NSEL 属于同一个寄存器?

在此基础上,是否可以重新启动过采样过程而无需用户代码执行操作?

非常感谢。

埃托尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ettore:

    nCount 表示仍剩余的触发器数。  如果这不为0、则表示中继器仍在忙于生成触发器。  触发条件数定义为 NSEL + 1。  是的、REP1CTL 寄存器(MODE -过采样或欠采样和 TRIGSEL) 和 REP1N 寄存器(NSEL)中的值将自动启动过采样过程、无需用户的编解码器进行操作。

    此致、

    约瑟夫