大家好、有人能说什么对我来说是个问题吗? Im 在调试或连接至我的 TMS 时遇到问题。 我刚刚导入了闪烁的 CPU 示例、当我尝试在芯片上下载代码或进行调试时、我必须没有连接擦除。 我将其发布在下方。 我已经尝试安装此驱动程序 https://ftdichip.com/drivers/d2xx-drivers/ 因为" lsmod | grep FTDI_SIO "没有给出任何 ftdio 相关结果,但它没有帮助。 运行 openSUSE Linux 的 Im。
目标配置->测试连接显示错误:
[开始:Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0]
执行命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -F inform、logfile=yes -S 路径长度-S 完整性
[结果]
-------- [打印主板配置路径名}-->--------------------
/home/patrik/.ti/ccs1250/0/0/BrdDat/testBoard.dat
-------- [打印复位命令软件日志文件]----------
此实用程序已选择100/110/510类产品。
此实用程序将加载适配器"libjioserdesusb.so"。
软打开控制器时出错。
-------- [出现错误且此实用程序已中止]--------
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-151'(0xffffff69)。
标题为"SC_ERR_FTDI_OPEN"。
解释如下:
连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多:未插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
用于验证是否可以找到 XDS100的文件夹。
[End:Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0]
进入 debugg 时出现错误消息:
连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多:未插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
用于验证是否可以找到 XDS100的文件夹。
(仿真软件包9.13.0.00201)