This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:电感 LG 计算

Guru**** 663810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1296627/tidm-hv-1ph-dcac-inductance-lg-calculation

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC

大家好、

如何在"网格连接"表中确定 LG 值 李、CF、LG Sel"?

e2e.ti.com/.../7103.calculation.xlsx

谢谢!

马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marc
    选择 LG、使得 LCL 滤波器谐振频率大于 Fsw/6。 如 Excel 工作表中所示、LCL 谐振频率为5933.226Hz、FSW/6为3333.33Hz、其中 LG=0.00094H。  

    谢谢

    阿米尔