This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:ppm

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1294839/tms320f2800137-ppm

器件型号:TMS320F2800137

您好、

a.在图6-5中、2.80V 表示什么?

b.在表6.12.1.5.2中、 VBOR-VDDIO-UP 为2.7V、是否意味着上电时芯片释放 BOR 为2.7V?

  ~在表6.12.1.5.2中、VBOR-VDDIO-DN 是2.81  ~3.0V、它是否意味着断电时芯片触发 BOR 约为2.81 μ s 3.0V?

D.在 图6-5中、  BOR 保护带代表什么? 在3.0V 时芯片发布 BOR 后、 芯片还没有在推荐的电压上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anka、您好!

    请允许我在下周一回到办公室的时候与您联系。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ANKA,

    a.该图试图显示 BOR 电路将在 VDDIO 离开器件的工作范围之前对器件进行复位。 在这个图表中、2.80V 表示最小 VDDIO 工作电压。

    b: 2.7V 时、启用内部稳压器、内核通电。 在芯片从复位中释放之前进行检查以查看 VDD 是否为预期电压。

    c:正确、器件将在此范围内复位。

    d:BOR 保护频带是为 VDDIO 推荐的最小稳压器输出与可能触发 BOR 复位的最大电压之间的电压差。 芯片可以在该区域中运行、但不建议这样做、因为小的毛刺脉冲可能触发 BOR 复位。

    此致、

    本·科利尔