This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049-Q1:Uniflash 及其命令行带有用于闪存编程的多个 XDS110

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1297551/tms320f280049-q1-uniflash-and-its-command-line-with-multiple-xds110-for-flash-programming

器件型号:TMS320F280049-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

用户已将 Uniflash 与一个 XDS110配合使用以进行大规模生产。

现在、用户正在考虑使用 Uniflash 连接到两个甚至更多个 XDS110进行编程。

例如、如果他们仅使用两个 XDS110进行编程、

Uniflash 是否支持通过下面的序列号进行多个 XDS110编程?

如果需要、他们是否也可以在命令行中执行此操作?

他们如何修改命令行包以实现这些功能?