This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280040-Q1:在 CCS 中使用 Cppcheck 出现问题

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1295115/tms320f280040-q1-issue-with-using-cppcheck-in-ccs

器件型号:TMS320F280040-Q1

您好!

在 CCS 中使用 Cppcheck 是否有效?

我正在 尝试在 Code Composer Studio v12.0上进行 Cppchecklipse。 已成功安装、可以启动 Cppcheck。 但有一个错误、表示
"无法初始化 cppcheck.
   无法为项目 xxx 初始化 cppcheck。
   序言中不允许使用内容。
"
选中"Window"->"Preferences"->cpppchecklips"->"Problem"后,没有任何内容。
已安装 Java 和 CDT。

在这种情况下可能缺少什么?

感谢您的帮助!

起重机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Crane 先生、您好!

    我对 Cppcheck 没有太多的经验。 它似乎是 Eclipse 的第三方插件。 我建议直接与第三方进行跟进以获得进一步支持。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    好的,明白了。

    这意味着 CCS 没有什么可以排除 Cppcheck 的使用。 根据您的经验、您从未听说过 Cppcheck 不适用于 CCS。 这种理解是否正确?

    我与第三方有联系。 同时、我也想从 TI 获得一些信息。  

    谢谢!

    起重机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以这意味着 CCS 没有什么可以排除 Cppcheck 的使用。 根据您的经验、您从未听说过 Cppcheck 不适用于 CCS。 这一理解是否正确?

    可以。 这是我第一次听说 Cppcheck。 因此、我还没有听说过它可以使用或不能使用 CCS。 因此、很有可能它可以很好地与 CCS 一起工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的澄清。  

    起重机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我尝试将 Cppcheck 配置为 Eclipse 中的外部工具。 在主菜单中、似乎没有"Run"下的"External tools"。 它是从 CCS 中获取的、还是我只是没有找到它?  

    谢谢!

    起重机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试在 Eclipse 中将 Cppcheck 配置为外部工具。 在主菜单中、似乎没有"Run"下的"External tools"。 它是从 CCS 中获取的、还是我只是没有找到它?  [/报价]

    CCS 默认将其隐藏。 若要重新启用 IT:

    转到"Window -> Perspective -> Customize Perspective"

    在打开的对话框中、进入"菜单可见性"、然后展开"运行"。 然后选中"External Tools"复选框

    点击"Apply and Close"。

    现在应该出现菜单项:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 谢谢 Ki!

    起重机