This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:ePWM

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1295983/tms320f28388d-epwm

器件型号:TMS320F28388D

先生,

我使用 TMDSCNCD2838x_RevB_180cCARD、并 希望 EPWM 继续输出、我使用 driverlib 中的示例(epwm_ex2_updown_aq.c)来构建工程。

运行后看到 epwm1A 中断的输出如下图(黄色),周期停顿 时间间隔约为2.5秒。 我不知道,的原因和需要 你的帮助。

最尊重

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    会将该主题重新分配给专家。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了清楚地理解您的问题、您是否暗示 PWM 只运行~2.5秒并在那之后停止?

    您是否对可用示例进行了任何更改? 您是否可以共享所做的更改(如果有)?

    谢谢。
    阿迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aditya、

    我们对该示例未做任何更改 、PWM 将持续运行。 如果示波器的扫描时间(毫秒级)很短, Wei 确实观察到连续的波形 ,但如果示波器的扫描时间(秒级), Wei 会观察到一个停止周期(~2.5秒)。

    谢谢。

    金福市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    这可能是示波器中的配置设置、与 PWM 输出无关。 请检查示波器侧。

    谢谢。

    阿迪亚