This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02010:R180、R181的值与 BOM 不匹配

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1300467/tidm-02010-r180-r181-values-mismatch-wrt-bom

器件型号:TIDM-02010

您好!

我们正在尝试汇编 TIDM-02010参考设计。

根据 BOM R181、R182器件型号、 100m Ω 但是描述和原理图表明 200m Ω。 用于 PFC 电路。 请澄清哪一项是正确的

此致

拉格胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用参考代码、 20/Ω(0.02/Ω) 非100或200m Ω。