This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:GPIO30首次上电时、GPIO30引脚处于高电平并持续200毫秒

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1300860/tms320f28335-when-the-gpio30-is-first-powered-on-the-gpio30-pin-is-high-and-lasts-for-200ms

器件型号:TMS320F28335

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

MCU 首次上电时、GPIO30引脚输出高电平、而该电平应该为低电平、 我想知道这是什么原因?  问题描述如下:

1) 1)当 MCU 首次上电时、GPIO30引脚处于高电平状态200ms、并同时测量 MCU 的1.8V 和3.3VIO 电源序列、如图1所示。

2)在 CCS 工程软件中、GPIO30配置为无上拉输出模式、配置后立即将引脚清零、并且 GPIO 配置软件放置在 PLL 和外设时钟配置旁边。

3) 3)硬件上的 GPIO30和3.3V 及 GND 之间没有上拉或下拉电阻、并且它处于悬空状态。

4) 4)更改硬件、在 GPIO30和 GND 之间添加一个2k 下拉电阻、并按照图2所示测试波形、可以看到上电时仍然有200ms 0.64V 级、尽管该步长的电平很低、 但也可以看到 GPIO30在该阶段仍具有0.3mA 驱动能力。

 图 1图 2

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    看看 TRM、看起来 GPIO30复位时默认启用内部上拉。 如果客户尝试使用其中一个默认未启用上拉的 GPIO (例如 GPIO11-GPIO0)、这应该可以解决问题。