This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:无法刷写闪存中的代码。

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1295762/launchxl-f280025c-not-able-to-flash-the-code-in-flash-memory

器件型号:LAUNCHXL-F280025C
主题中讨论的其他器件:TMS320F280025CSysConfig

您好、TI 团队。

我使用的是 TMS320F280025C Launch Pad。 我正在尝试配置 LaunchPad、将代码刻录到闪存中、而不是 RAM 中。 当我在 RAM 上调试和烧录相同的代码时、工作正常。 尝试在闪存上运行相同的代码后、无法执行。  

我也修改了链接器文件、但无法执行。

在使用 C2000库中可用的 READY 项目后、它运转正常。  

有人能帮助我设置所需的配置设置吗? 另外、有人可以帮助我使用 SysConfig 工具集成生成的文件。

谢谢。此致、
Omprasad D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Omprasad、

    我们有关该主题的专家目前不在办公室,预计将于11月28日回来。 请预计响应会延迟。

    此致、

    瓦尔沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omprasad:

    当您说在闪存中运行相同代码时无法执行时:您是说您在使用 CCS 对闪存进行编程时注意到了一些错误吗?  

    您是说从闪存执行您的应用未成功吗?   

    如果是稍后的版本、请完成以下"如何将应用程序从 RAM 配置修改为闪存配置?" 常见问题解答页面: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/878674 

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omprasad:

    您是否需要有关此方面的进一步支持?   
    或者、由于我在过去两周没有收到您的回复、我可以假设问题已经解决并关闭此帖子吗?

    谢谢。此致、
    瓦姆西