This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如果 ADC 和 DAC 都被定义、并且它们共用同一个引脚、会发生什么情况?

Guru**** 2564050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1299791/tms320f28379d-what-happens-if-adc-and-dac-are-both-defined-and-they-are-sharing-the-same-pin

器件型号:TMS320F28379D

各位专家、您好!

通过查看 LaunchPad 手册和 MCU 数据表、我看到  

引脚43用作 DAC。 但它还是 ADC 输入

在初始化 ADCA 通道0和 DAC-A 的同时发生什么情况?是用作 ADC 输入通道还是 DAC 输出?

请您澄清一下。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arun、

    由于 ADC 和 DAC 并不采用一个共享寄存器来实现这个引脚的配置、我不确定。 我会问设计团队、请给我几天时间与他们确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Omer,将等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 和 DAC 可以同时启用、例如当您要使用 ADC 监控 DAC 输出时。 如果此引脚上有用于 ADC 采样的外部电压、 则不应 启用 DAC、 否则初始化两者都应该是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认