This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02008:TIDM-2008总线电压检测

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1305061/tidm-02008-tidm-2008-bus-voltage-sensing

器件型号:TIDM-02008

您好!

在设计指南:TIDM-2008的第2.2.2节中、  总线电压由电阻分压器网络检测。

该检测电路 由于分压器具有较大的 R 值、因此具有高阻抗。

是否应使用运算放大器作为缓冲器?  

同样、 在第2.2.1节中、  输入交流 电压由电阻分压器网络检测、但应用未将运算放大器用作缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、使用运算放大器可以提供更好的信号带宽。 但在本例中、感测到的交流电压的频率为 60Hz 且 假定为 合理 稳定的直流母线电压。 因此、电压将足够接近输入。 因此、除非我们需要更好的信号带宽、否则运算放大器并非强制性需求。

    谢谢

    斯里坎特