主题中讨论的其他器件: C2000WARE
大家好、
我的客户随 F28388D CPU EVM 板一起购买了 TIDM-1000套件。
我们 使用以下路径来测试项目代码:
C:\ti\c2000\C2000 SD2000_SDK_5_00_01_00\solutions\tidm_1000\f2838x Ware_Digital
我们拥有的电源是380VRMS 和60Hz、只能打开/关闭。
我将在380VRMS 下测试开环测试、条件是负载为500欧姆并能得到相应的结果。
电流波形与 TIDUCJ0G.pdf 中的波形不同
PWM 驱动器无法正常工作。 PWM 未输出。
我们无法通过调整占空比
我们只能打开/关闭380VRMS。 那么、当执行步骤10时、我可以立即提供380VRMS 吗?
Vac 为380V 时的 guiVbus 是什么
如何启用 PWM 开关?