请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-1000 大家好、
我将使用示例 TIDM-1000。
在开环检查中、每个相位的 PWM 栅极脉冲都与下面的波形相同。
黄色表示 PWM1A、绿色表示 PWM1B。
我还 检查了 PWM2和 PWM3、但它们具有与 PWM1相同的波形。
这些 PWM 波形是否正确?
我还看到、在闭合电流环路示例(构建级别2)中、PWM 是相同的脉冲、如下所示。