This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023-Q1:内部基准精度

Guru**** 2511975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1308182/tms320f280023-q1-internal-reference-accuracy

器件型号:TMS320F280023-Q1

您好、专家!

很高兴与您交谈。 F280023C 正在客户侧进行评估。 您能否与客户分享内部基准精度和温度漂移规格? 因此他们可以自行评估 ADC 规格。 谢谢。

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songzhen:

    内部基准的精度和温度漂移被计入增益误差:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songzhen:

    内部基准的精度和温度漂移被计入增益误差:

    整个温度范围内的精度为~1%(45 LSB/4095 LSB)。  最糟糕的情况是极端高温/低温下。

    此致、

    约瑟夫