This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:上电序列

Guru**** 2539740 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1307578/tms320f28379d-power-up-sequence

器件型号:TMS320F28379D

TMS320F28379D 是否具有特定的上电序列? 例如、如果内核电压出现在 I/O 电压

谢谢。
斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    专家正在休假。 请预计1月5日之前回复

    此致、

    辛奇塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中给出了电源时序要求。 8.9.1电源时序 (数据表的第60页) www.ti.com/lit/SPRS880。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在为 VDDIO 启用稳压器之前、如果内核电压是稳定的、是否会有任何问题?

    下面这篇文章的回复让我觉得 VDDIO 应该在 VDD 之前出现。  数据表中未显示任何正确答案。

    e2e.ti.com/.../tms320f28379d-tms320f28379d-power-sequencing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    请参阅  数据表中的此部分。 VDD 应保持不比 VDDIO 高0.3V。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    VDDIO、VDD3VFL 和 VDDOSC 是否应采用单独的电压源供电?  如果是、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否应该从单独的电压源为 VDDIO、VDD3VFL 和 VDDOSC 供电?

    否。