This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:PFC 交流输入跳变问题

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1308564/tms320f280025c-pfc-ac-input-jump-problem

器件型号:TMS320F280025C

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

使用 F280025C 驱动桥接 PFC。  当交流输入为85V 时、控制是正常的、当交流输入为220V 时、控制也是正常的。

但如果 AC85V 突然升至220V、这是异常的。  有没有任何方法可以处理交流输入的动态压降和跳跃?

--

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁

    那是哪个参考设计? 对于图腾柱 PFC、我们在220V 的电压下进行了测试。 就表示工作正常。 我们尚未测试交流输入的突然跳变。  

    谢谢!

    阿米尔·侯赛因