Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D
各位同事、晚上好!
鉴于上一线程中的注释、我想知道一个解决方案是否可行。 我有一个异步外设、我只能通过数据总线进行访问。 我不使用地址总线。 我首先使用数据总线本身发送存储器地址以进行写入/读取、然后在另一个周期内对该地址执行写入或读取。 因此、由于我只需要一条16位数据总线、并且我将使用 EMIF 进行发送、因此我遇到了数据总线的位9在扩展坞卡上没有输出的问题。 因此、0-15数据总线是不可行的、因为它丢失了一个位。 但是、我已经看到16-31数据总线在扩展卡(GPIO68-GPIO53)上具有具有输出的 GPIO。 因此、我想知道能否将 EMIF1与数据总线0-31结合使用以便只使用15-31数据总线。 通过查看 TMS320F28388D 的数据表、我读到 EMIF 存储器只有16位字、但我不明白数据表的第(3)点让使用32位长度存储器成为可能。 我的想法是使用32位长度的存储器、将15-31的引脚用于仅使用16位大小的数据总线(因为引脚9不可访问、0-15之间的数据总线是不可能的)

第二、我还想问一下 BA0和 BA1引脚是否总是必需的、因为我不太了解它们的用途。
我希望您能帮助我解决这个问题。 提前感谢您。
Br、
佩德罗