This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335程序刻录问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1301721/tms320f28335-tms320f28335-program-burning-issue

器件型号:TMS320F28335

您好,

大家好、我想查询 DSP TMS320F28335的闪存刻录技术问题。 该客户端程序在 TI DCL 库中称为 DCL_runPI_C4函数、发现该程序烧写到闪存中。 再次通电后、程序在 DCL_runPI_C4函数中冻结。 如果调用 DCL 库中的函数、是否需要对其进行配置才能在闪存中运行? 程序烧写到 RAM 后、即可正常运行。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    对于该线程的延迟响应、我深表歉意。

    我认为、除了从闪存执行所需的常规闪存设置外、DCL 不需要任何其他设置。 但我会再次咨询我们的闪存专家。

    此致!

    王森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    在与利益相关者交谈后、我们没有注意到任何警告。  

    尽管如此、若要对此进行故障排除、您能否仔细检查所生成代码的映射文件(.map)以确保所有程序和数据的放置都放置在预期的内存段中? 您还可以 在调试模式下运行程序并查看其内容的反汇编、以查看 CPU 是否只是停止或已标记某种非法指令。

    此致!

    王森