This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:代码帮助

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1309967/tms320f28379d-help-with-code

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

你好

     我有一个在 LaunchXLf28379d 上运行的代码、我想将其传输到 TMS320F28379D。 我想知道它是否可以方便运输。 如果不是、则有一个独立代码可直接用于包含所有头文件和添加的所有内容的用户定义函数、以便我们根据要求仅添加用户定义的函数。

我们迫切需要它让我们知道,我们已经尝试了 c2000ware 示例,转换真的很耗时。

请告诉我们。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikram:

    LaunchXLf28379d 有一个10MHz XTAL 作为时钟配置、但它是控制卡(TMS320F28379D)上的20MHz XTAL。

    您可以在示例属性中添加器件宏、以便在构建示例时自动识别该宏。

    如果您 在项目属性中定义宏-_LAUNCHXL_F28379D、则 Launchpad 相关配置将在 device.h 文件中接管。 如果未在项目属性中定义宏、则将其视为控制卡宏。

    在构建 controlCARD 示例时、还将编译配置更新到 CPU1_RAM。

    除了宏配置外、无需进行其他配置。 该宏用于区分 Launchpad 和 controlCARD 中的 GPIO 引脚差异和 XTAL 频率差异。

    谢谢

    阿斯温