This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1022:如何导入 TIDM-1022工程?

Guru**** 689970 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1022, SYSCONFIG, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1310571/tidm-1022-how-to-import-the-tidm-1022-project

器件型号:TIDM-1022
主题中讨论的其他器件: C2000WAREpowerSUITESysConfig

当我试图导入文件夹'/C2000_convid_sdk_5_00_01_00/development Ware_Digital kits'中的示例项目时、我找不到 TIDM-1022。

我可以在本地路径"C:\ti\c2000 c2000"中找到文件夹"TIDM-1022"、但当我试图通过单击"Project->Import Ware_Digital Project"来导入此项目时、出现错误消息"Import CCS Project"、因为无法解释"ILPFC_valley)数据切换。 请联系支持人员。

我在 谷底控制PFC - Code Composer Studio 论坛- Code Composer Studio - E2E 设计支持(TI.com)中看到了类似的问题 、并且建议由 SysConfig 将其打开、但 在这种情况下我不知道如何使用 SysConfig 打开示例。

此外、我可以通过 CCS 之外的独立 SysConfig 工具打开 TIMD-1022、但没有代码和工程。 我的 CCS 版本为12.4.0、C2000Ware 是最新版本。 这已经困扰了我几个小时,我真的希望有人能帮助我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、我们不再积极支持 TIDM-1022、如果您对获取软件感兴趣、请下载  包含解决方案支持功能的早期版本 DigitalPowerSDK (v4.03.01或更早版本)。 有关所有存档版本、请参阅以下链接。

    https://www.ti.com/tool/download/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 

    此致、

    小津野市