This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:TMS320F28069M

Guru**** 1859750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1310898/tms320f28069m-tms320f28069m

器件型号:TMS320F28069M

我从 eCAP1外设捕获数据。 我是否可以从 CAP1寄存器直接将4000字节的数据顺序发送到32位缓冲区?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sweta、

    这对于诸如 DMA 之类的器件是不可能的、因为它没有对这个内存的访问权限(请见 参考手册 DMA 一章中的 DMA 概述部分)。 为此、您需要在决定执行的每次操作时手动复制这些值(具体取决于该32位缓冲区的访问位置)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还不错!! 感谢您的答复。