This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CCS10.0.0 IDE 版本是否支持此器件?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1313482/tms320f28p650dk-does-the-ccs10-0-0-ide-version-support-this-device

器件型号:TMS320F28P650DK

大家好、

我的客户使用 Parasoft C++test 工具进行 静态测试、单元测试、集成测试等。 但这些工具仅支持 CCS10.0.0 IDE 和 18.1.0.LTS 版本。

现在他们想知道 F28p65是否适合 该工具供以后的测试使用。

如果这些工具在28p65中不起作用、您可以推荐一个新的工具吗?

希望得到您的回复。 非常感谢!

Br、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moon、

    CCSv10不支持 F28P65x 设备、我不确定是否听说过 Parasoft 的 C++test 类似的东西、但在他们的网站上查看软件说明时、我没有找到任何说明 IDE 需要是某个版本的东西。 您能否验证它需要特定的 CCS 和编译器版本、而不仅仅是编译器版本? 如果 IDE 可以使用的功能存在限制、那么 很遗憾、我不确定能否帮助支持人员寻找新的软件工具、因为我一开始对这类工具不是很熟悉。