请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2800137 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好专家:
当我 在 ccs12.0中运行 flashapi_ex1_programming 工程时、选择 cpu1_flash.do 不更改任何代码。
调试 JATG 所用工程时、运行该工程、复位引脚为高电平;
当我翻转 JTAG、给电路板上电时、MCU 在复位时(频率为67Hz)
为什么?