This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034:XDS100V2 TI DSP 仿真器胜出#39;t 连接至4线制 JTAG。

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280034
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1313740/tms320f280034-xds100v2-ti-dsp-emulator-won-t-connect-to-4-wire-jtag

器件型号:TMS320F280034

我无法使用标准4线制 JTAG 端口连接到 TMS320F280034。  我正在使用 XDS100V2 TI DSP 仿真器、并已尝试将 TCK 频率降至100KHz。  我是否因为未使用/TRST 线路而需要 XDS110?

连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多:未插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
用于验证是否可以找到 XDS100的文件夹。
(仿真软件包9.12.0.00150)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    则 XDS100v2应该就可以了。 从错误消息中可以看出、您的 PC 与 XDS100v2的通信似乎比较困难。 是否可以尝试使用其他 USB 电缆?  

    此致、

    本·科利尔