This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02010:dmpfc_0013X

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1312908/tidm-02010-dmpfc_0013x

器件型号:TIDM-02010

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

TIDM-02010 - dmpfc-001352双电机代码、我只想使用此代码来控制一个电机、根据我的芯片要求配置电机1的底层配置(ADC 采样、PWM 波形等)、其中 PFC 和电机2底部配置未更改; 然后、在双电机和定子电流之后

在《具有数字交错式 PFC、适用于 HVAC 的双电机控制参考设计》手册中、当完成第一部分 CPU 和电路板设置后、电机1能够发出设定的 PWM 波形。 但执行 V/F 测试时、电机电压和电流过小、无法启动电机旋转。 测试文档是否有更详细的说明? 其中我确认 ADC 采样基本没有问题、上电继电器也会平稳闭合、进行 V/F 测试时电机也会发出占空比、 但电机无法旋转、请说明需要修改哪些参数。 谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无需更改任何内容、只需通过启用命令标志来运行一个电机即可首先了解工作流程。 请查看实验用户指南、您可能只需要根据您的电机更改电机控制参数。