您好!
在 Vienna 整流器代码中、针对控制代码 ISR 和仪表 ISR 进行内存映射、如下所示、使用段 "isrcodefuncs"和"ramfuncs"。
如果我要编写 ADC ISR、应该如何进行存储器映射。 我可以使用相同的" isrcodefuncs "来定义任何其他中断、如 ADC 吗?
或者我应该在 CMD 文件中定义一个新段。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
#if VIENNA_CONTROL_RUNNING_ON == C28x_CORE
#ifndef __TMS320C28XX_CLA__
#pragma 中断(ISR1、HPI)
#pragma code_section (ISR1、"isrcodefuncs");
中断失效 ISR1 (void);
#endif
#else
#endif
#if Vienna_Instrument_ISR_RUNNING_ON == C28x_CORE
#ifndef __TMS320C28XX_CLA__
#pragma code_section (ISR2、"ramfuncs");
中断失效 ISR2 (void);
#endif
#else
#endif
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
谢谢。此致、
内拉哈