This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:无法将我的调试探针

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1314748/tms320f28335-it-became-impossible-to-connect-my-debug-probe

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我的 XDX200调试探针遇到故障。

我有 来自 Spectrum Digital 的 XDS220 ISO 和 XSD200 fril Blackhawk。 他们以前都在工作,现在我尝试了他们两个,没有工作。

之前、我已经能够使用 uniflash 或 code composer 连接探针。  

我没有做任何改变、我的 F28335通过15V 供电、而不受电流限制。

 在 code composer 中按 debug 命令后、出现以下问题:德州仪器 XDS2xx USB Debug Probe_0/C28xx:在加载程序之前必须连接目标。

当我按 Uniflash 中的加载映像时,我收到以下消息:

连接到目标时出错:(错误-1155 @ 0x0)器件可能在低功耗模式下运行。 调试器已强制唤醒器件。 选择"OK"以尝试完成调试连接。 (仿真软件包9.11.0.00128)

当然、我不会同时运行 Code Composer 和 Uniflash。 我尝试重新启动计算机、更改 USB 端口...

谢谢!

Matt é o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    问题似乎与您的电路板有关、不一定与调试探针有关。 是否尝试连接到不同的电路板?  

    此致、

    本·科利尔