主题中讨论的其他器件: TIDA-010054
您好!
我一直在尝试根据 TIDM-02002为 CLLLC DAB 计算谐振回 路的值、并成功地进行仿真。
我已经使用提供的 Excel 电子表格(稍作修改)来计算谐振回路的值并获得以下结果:
在尝试稳定谐振回路的值时、我使用了提供的 CLLLC_tankSelectionMATLAB 脚本来计算增益、这是我遇到问题的地方。
我设计的系统将是 LiFePO4 16S1P 电池模块以及更多的并联模块、即16S2P、16S3P 等:
我目前面临的主要问题是、根据我的理解、此类电池模块的直流电阻将在毫欧范围内。
问题1. 我计算出 RL @最大功率(在充电期间我需要最大功率的电压下)为0.936欧姆、如果我反向工作并使用电池直流电阻、我得到0.2欧姆电池电阻的最大功率将是24V。 是否有可能将该最大功率点移至更靠近电池充电电压的位置? 这会产生最大充电功率吗? 或者我是否会产生误解。
问题2. 对于我假设在毫欧范围内的电池电阻、如果 MATLAB 脚本运行时获得的增益图非常浅(这意味着直流链路必须具有很小的纹波、DAB 才能在其预期的开关模式下运行、 我是否理解理论正确。 请参阅下面随附的图)更正它的最佳方法是什么? 这可能还取决于我对 RL 的误解、因为我假设 RL 是电池组的直流电阻。