请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 大家好、
客户有问题需要您的帮助:
在 TRM 1582页上、第10.3.2.5章是 ANAREFTRIMA 寄存器、其中它的<10-6>位是字段 BGSLOPETRIM 函数、该函数根据带隙斜率进行了调整。
其中00 -无调整、其他值-调整
请问您是如何调整它的? 例如、如果值为"01"、则调整后的值是多少? 是正还是负?
字段< 5-0>BGVALTRIM 与上述相同。 感谢您的回答。

此致、
本