This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:器件型号配置、AEC Q100

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1317421/tms320f28388d-part-number-configuration-aec-q100

器件型号:TMS320F28388D

我需要验证我感兴趣的特定 F28388DPTP 的器件型号配置。

我需要 AEC Q100资格选项(-Q1)。 根据数据表、器件型号应为 F28388DPTP-Q1。

但是、根据 DigiKey / Arrow / Mouser、这不是有效的器件型号。

请告知。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

       并非每个器件型号/封装配置都能提供 Q 级温度。 数据表(www.ti.com/lit/SPRSP14)的第341页显示了可订购的器件型号。 例如、我搜索了 F28386DPTPQ、并能够在 Digikey 网站中找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hareesh。 在 Digikey 上、F28388DPDPSSR 表示为 Q-100、让我大吃一惊。 我认为这是一个误差。 我感谢您的回复