This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:调试配置包括 CPU1时无法加载 CM 内核

Guru**** 2751015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1319102/tms320f28388d-cannot-load-cm-core-when-debug-configuration-includes-cpu1

器件型号:TMS320F28388D

您好!

               我已经创建了一个工作区、其中包含2个工程、一个 CPU1工程和一个 CM 工程。  我还创建了两个调试配置。  一个仅包含两个工程、另一个仅包含 CM 工程。

               当我使用仅包含 CM 工程的调试配置时、会擦除 CM 内核并对其进行编程。  但是、当我尝试使用调试配置对其中的两个项目进行调试时、会擦除 CPU1的闪存并对其进行编程、并且 CM 会因以下原因失败:

如果我立即使用调试配置、其中仅包含 CM 工程、则 CM 内核将擦除其闪存并对其进行编程。

在两个工程的调试配置中、我可能会犯什么错误?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed 您好、

    是否要对 CPU1和 CM 进行编程? 我相信我们目前的多核器件已将 CPU1设置为主 CPU、需要 首先对其进行编程。 此外、如果尝试一次运行多个内核、请确保正在对正确的目标进行编程(可以在 CCS Debug Session 窗口中查看此视图)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

                   感谢您引导我进入 CCS 调试会话窗口。  我意识到目标配置文件不具有 GEL 文件的正确路径、因为我最近更改了内容。  在我纠正该问题后、两个内核都将无问题加载。

    再次感谢、