This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:我们可以使用相同的中断源触发 CLA 任务1和任务2吗?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1317679/tms320f28388d-can-we-trigger-cla-task-1-and-task-2-with-the-same-interrupt-source

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我想知道是否可以使用 ADCAINT1等相同的中断源触发多个 CLA 任务、如任务1和任务2。 如果两个任务都使用相同的中断源进行了配置、CLA 是按顺序执行任务1和任务2、还是只执行任务1而不执行任务2?

此致、

RAM 真主。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用相同的触发源配置多个 CLA 任务。 在这种情况下、首先执行优先级较高的 ATsk、然后执行优先级较低的任务。

    任务1的优先级最高、任务8的优先级最低

    此致、

    维纳