请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M 大家好、
硬件: LAUNCHXL-F28069M、 BOOSTXL8301、 伺服电机(220V、1kW)
软件: lab2a
操作:将 lab2a 导入 CCS、编译以生成.out 文件、然后复制到基于 GUI 软件的文件文件夹、启动 GUI、并且 GUI 选项如下所示:
现象:电机在识别过程中不会旋转、这与 TI 教程有所不同。 客户发现电机在电机识别过程中旋转、因此他不知道识别的参数是否正确?
是否 需要将识别的参数复制到 user.h 以使电机能够旋转?
--
谢谢、此致