This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-CLA:EP 除法运算符"// quot;与 CLAdiv 函数

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1320746/tms320f28377d-ep-cla-division-operator-vs-cladiv-function

器件型号:TMS320F28377D-TMS320F28375D-DSP EP

您好!

CLA 支持 C 除法运算符"/"还是我们绝对需要使用 CLAdiv?

软件使用"/"进行编译、但我不确定它是否工作正常。

哪些选择的性能最佳?

谢谢!

劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Laurent、我不明白它为什么不起作用。 我查看了编译器用户指南 spru514中的 CLA 编译器部分、但没有看到任何提及。

    cladiv 基准测试包含在 clamath 用户指南中。  我没有 CLA 上/的编号。 不过、 编译器似乎生成的代码使其在性能上几乎与 cladiv 完全相同。 因此其中任何一个都应该没问题。

    谢谢。

    Sira