This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:USB 一般示例

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1320636/tms320f280025c-usb-general-example

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!  

我将在通用电机控制实验室(F28002x)中使用 F280025C、我想添加基本的 USB 功能。

是否有一个使用 USB 可以为我提供帮助的简单示例? 我在 F28002示例文件夹中找不到任何项目。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    C2000Ware 中似乎只有其他器件 Ware_Motor 的 USB 示例(C:\ti\c2000\C2000 SDK_5_00_00\c2000ware\libraries\communications\usb)。 我会与 USB 专家确认并尽快与您联系。

    谢谢。

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    如果要使用 USB 模块、可能需要切换到其他设备。 F28002x 器件上没有 USB。

    谢谢。

    嘉兴市