请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P659DK-Q1 我们应该如何理解 BGCRC 模块中提到的非零等待寄存器和零等待寄存器的划分? 所有 ROM 都是非零等待和 RAM 零等待吗? 还是基于时序?
为什么该地址与0x80对齐?
有人提到 BGCRC 不支持访问闪存。 是因为闪存太慢、所以未使用 BGCRC 进行检查?
--
谢谢、此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们应该如何理解 BGCRC 模块中提到的非零等待寄存器和零等待寄存器的划分? 所有 ROM 都是非零等待和 RAM 零等待吗? 还是基于时序?
为什么该地址与0x80对齐?
有人提到 BGCRC 不支持访问闪存。 是因为闪存太慢、所以未使用 BGCRC 进行检查?
--
谢谢、此致
您好!
我们该如何理解 BGCRC 模块中提到的非零等待寄存器和零等待寄存器的划分? 所有 ROM 都是非零等待和 RAM 零等待吗? 还是基于时序? [/报价]我认为 BGCRC 模块不用等待或非零等待。 此外、等待状态取决于多个方面、如发起方访问 RAM 或仅一个;对于 ROM、等待状态取决于操作的范围。
[quote userid="514648" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1321758/tms320f28p659dk-q1-zero-wait-register-non-zero-wait-register-byte-0x80-aligned 为什么地址与0x80对齐?
这是为了方便设计。
有人提到 BGCRC 不支持访问闪存。 是因为闪存太慢,所以未使用 BGCRC 进行检查吗?
闪存是时序关键型接口、我们不想向其添加另一个读取端口、因此不支持闪存访问。
此致、
维维克·辛格