请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C 你好。
请接受我对英语表达不佳的道歉。
我正在考虑使用 HRPWM、它是 TMS320F280025C 的一个特性。
我查看了数据表、里面说明了可以使用多少个通道 HRPWM、但我找不到关于可以在哪些通道上使用 HRPWM 的任何说明。
TMS320F280025C 有14个 EPWM 通道(EPWM1A、B~EPWM7A、B)、这是否意味着可以使用任何通道?
如果有人能告诉我、我会很感激。