您好!
我们的代码中存在处理器从 RAM 运行的情况。 在一个实例中、它会将代码 A 加载到 RAM 中的某个位置并运行它。 在另外一个时候、同一个位置将被载入代码 B、然后运行代码 B。 调试时、CCS 注意该位置可能具有正确的代码 A 或 B。 目前我正在尝试调试代码 B、 但 CCS 显示代码 A 的调试信息。 查看汇编、我可以看到位于该位置的代码是代码 B。 是否有办法让 CCS 使用代码 B 的调试信息?
谢谢!
据
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的代码中存在处理器从 RAM 运行的情况。 在一个实例中、它会将代码 A 加载到 RAM 中的某个位置并运行它。 在另外一个时候、同一个位置将被载入代码 B、然后运行代码 B。 调试时、CCS 注意该位置可能具有正确的代码 A 或 B。 目前我正在尝试调试代码 B、 但 CCS 显示代码 A 的调试信息。 查看汇编、我可以看到位于该位置的代码是代码 B。 是否有办法让 CCS 使用代码 B 的调试信息?
谢谢!
据
您好、Omer:
我担心可能不清楚。 抱歉。
所有这些都在单个内核上的单个项目中。 它将 Routine1加载到 RAM 并执行。 在不同的时间、它将 Routine2加载到 RAM 并执行它。 因此、有两个具有相同运行地址的例程。 当我在该地址进行调试时、CCS 正确地告诉我、该地址有两个可能的例程并选择其中一个例程。 选择的一个用于 Routine1。 但我正在调试 Routine2。 是否有办法指示 CCS 使用 Routine2的符号?
谢谢!
据
在另一个时间,它加载带有 Routine2的 RAM 并执行它。
为清楚起见、 这是使用 memcopy 将存储器从闪存复制到 RAM 中的方法来实现的吗? 如果你 恰好在加载 Routine2之前重新初始化、CCS 是否 仍然认为有两个可能的例程?
当我在该地址进行调试时,CCS 正确地告诉我该地址有两个可能的例程并选择其中一个。
您能向我显示您看到的消息吗?