This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:检查闪存中存储的数据

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1324526/tms320f2800157-q1-checking-of-stored-data-in-flash-memory

器件型号:TMS320F2800157-Q1

您好、TI 团队:

如何在断开连接并与电源重新连接后检查闪存中存储的数据。 请告诉我这个过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    很抱歉、我不理解您的问题。 闪存为非易失性存储器、因此在进行编程时、闪存会在下电上电期间保留其内容。 读取闪存的方式与读取器件上任何其他类型的存储器的方式相同。

    此致、
    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 lbukun Olumuyiwa