Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C, TMS320F280034, TMS320F280039C, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件: TMS320F280039C、 SysConfig
我使用 LAUNCHXL-F280039C 开发套件编写了功能代码。 此代码在模拟时和独立运行时均可引导。 我将这些代码移植到使用 TMS320F280034处理器的生产板上。 我必须更改闪存映射和 codestart 地址"开始"以匹配。 具体来说、TMS320F280034上没有0x80000的闪存、因此我将 codestart 地址更改为0x88000。
这些代码连接到 XDS110仿真器时可正常引导和运行、但在独立运行时无法引导。 根据阅读您的应用手册、我认为 OTP 中的一个位置需要更改、以便引导 ROM 在引导时查找0x88000? 需要更改什么 OTP 寄存器以及更改什么值?
我还注意到、我可以读取 LaunchPad (TMS320F280039C)上不提供的 TMS320F280034生产电路板上的安全位置。 我假设 Launch Pad 已编程为"安全"?
如何为 TMS320F280034添加安全性、还能对器件进行编程?
谢谢。
杰瑞