This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:无法访问器件寄存器。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1328911/tms320f280039c-unable-to-access-device-register

器件型号:TMS320F280039C

您好!

我目前正在学习使用 f280039c 开发板进行验证。

原始程序可以正确执行、但在编译过程中进行一些调整和优化后、它可以成功编译、但会生成错误。

我不确定如何解决此问题、或者在程序可能存在问题时进行故障排除。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是 Launchpad 还是 controlCARD?  

    您能否确保目标配置文件使用2引脚 cJTAG?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    感谢您的答复。

    我已经解决了这个问题。

    在 targetConfigs 中重新选择器件后、我进行了测试连接、然后一切都运行正常。

    此致、