主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我目前正在研究启动代码的工作方式、从认证的角度来看、我心里有一个问题。
很少有人说过在"main"函数之前会发生什么、只对编写的代码进行聚焦、但启动代码又如何呢? 您是编写自己的代码来替换 c_int00、以便进行测试、还是使用默认库?
这个库被忽略了吗、或者应该被检查吗?
我对 DO-178不太了解,我也在努力学习更多内容,但这么多人似乎在使用默认的库,所以可能需要(或不需要)大量的逆向工程?
您的观点/经验是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我目前正在研究启动代码的工作方式、从认证的角度来看、我心里有一个问题。
很少有人说过在"main"函数之前会发生什么、只对编写的代码进行聚焦、但启动代码又如何呢? 您是编写自己的代码来替换 c_int00、以便进行测试、还是使用默认库?
这个库被忽略了吗、或者应该被检查吗?
我对 DO-178不太了解,我也在努力学习更多内容,但这么多人似乎在使用默认的库,所以可能需要(或不需要)大量的逆向工程?
您的观点/经验是什么?
您好!
很少有人说过在"main"函数之前会发生什么、只对编写的代码进行聚焦、但启动代码又如何呢? 您是编写自己的代码来替换 c_int00、以便进行测试、还是使用默认库?
这个库被忽略了吗、或者应该被检查吗?
[/报价]对不起、我不确定我是否理解您在这里问的问题。 您是否参考了器件的启动代码? 这里引用的是什么库?
[/quote]我对 DO-178不太了解,我也在努力学习更多内容,但这么多人似乎在使用默认的库,所以可能需要(或不需要)大量的逆向工程?
您的观点/经验是什么?
[/报价]据我所知、没有任何专家了解这一特定认证。
您好!
启动代码不可配置、它位于 ROM 中。 我不熟悉如何在启动序列和实际被执行的主命令之间"插入"可执行代码。
该 库与启动代码无关、这只是一个用于基本配置的库。 C2000外设配置/设置所依赖的主库是 C2000Ware 中的 driverlib。 您所指的库更像是一个数学库、如果您不想使用它、那么您可以依赖编译器的内在函数。 该库确实利用了 FPU、这是大多数 C28器件上的硬件加速器、因此、虽然我不知道它是否遵循您的目标特定认证、但可能会很有用。
我通过在 F28004x 上加载项目进行了研究;当器件启动时、它 立即跳转到引导 代码并执行它。


_c_int00是启动代码的一部分:

我想您可以尝试创建自己的库来修改启动代码、并且您可以参考这些文件来了解具体操作方法。 我 不会推荐它、 但它肯定是可能的。 至于你如何去做这件事,我不确定。 我也不确定其他专家是否会详细介绍启动专有内核。
如果您想验证这些认证是否符合您的目标认证、可以在此处公开找到它们:
C2000Ware_5_01_00_00\device_support\ \common\source
ccs1260\ccs\tools\compiler\ti-CGT-C2000_22.6.1.LTS src
这些正是我通过 调试器件并在 CPU 复位后逐步执行最初步骤所发现的。